This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:SmartRF Studio 7问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SMARTRF06EBK, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1258413/cc2538emk-problem-with-smartrf-studio7

器件型号:CC2538EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538SMARTRF06EBKSMARTRFTM-Studio

您好!

我有一个 CC2538开发套件、当时我尝试使用套件附带的 USB 电缆在 Windows 笔记本电脑中使用它。 SmartRF Studio 7总是给我一个错误、提示:

无法打开设备控制面板

评估板:德州仪器 XDS100v3 A

射频器件:CC2538

设备 ID:...

检查评估板是否已被其他工具使用。

检查评估板上的跳线

XDS100v3仅支持 CJTAG 和 JTAG 接口。

我刚才键入了所有这些内容、您能告诉我、如果我使用的是 USB 电缆、为什么它要询问我 JTAG 接口?
此外、是否有任何方法可以编辑板中的代码? 添加内容呢?