This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:无线电未关闭

Guru**** 2931380 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1259055/lp-cc2652r7-radio-not-switching-off

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2652R7

您好  

我正在使用两个 LaunchPad 来测试 UDP 通信。 其中一个运行 CLI-FTD、另一个运行 CLI-MTD 示例。 我已将 CLI-MTD 配置为轮询周期为10秒的休眠设备。 我假设轮询周期意味着 MTD 每10秒仅打开一次无线电并连接到 FTD。  

但我观察到的是、MTD 在我从 FTD 发送数据的任何时候都会接收数据。 是否有办法在轮询周期之间关闭对讲机? 我正在尝试降低功耗、我认为这将在某种程度上有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您之前的 E2E 主题 指示此项目正在测量2 mA (可能仍在连接调试器的情况下)、而 CC2652R7上的接收模式会消耗超过6 mA 的功率。  如果 SysConfig -> TI-OpenThread -> Power Management -> Power Mode of Operation 设置为"Sleepy"、则应关闭 RX、轮询后应立即关闭的除外。

    此致、
    瑞安