This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:LP-CC2651P3上的 XDS110 USB 重新连接问题

Guru**** 2931720 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2651P3, LAUNCHXL-CC26X2R1, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1259164/lp-cc2651p3-xds110-usb-reconnect-problem-on-lp-cc2651p3

器件型号:LP-CC2651P3
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1ENERGYTRACE

我有三种类型的开发套件作为负载箱。
1.LP-CC2651P3
LAUNCHXL-CC26X2R1
LAUNCHXL-CC1352P-2

我使用跳线电缆连接这些器件的 XDS110、并使用它们升级目标器件的固件。
这些设备通过 USB 电缆连接到 PC (Windows 10)。
将目标器件连接到 XDS110进行固件升级时、存在断开并重新连接 USB 驱动程序的问题。
此问题仅发生在 LP-CC2651P3中。
LAUNCHXL-CC26X2R1和 LAUNCHXL-CC1352P-2中不会发生这种情况。
所有 XDS110固件版本都是3.0.0.20。

如何解决 LP-CC2651P3的 USB 重连问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YG:

     这些 LaunchPad 的 XDS110硬件或软件版本预计没有差异。  请确认每个硬件、XDS110连接和跳线设置均相同、然后提供观察到的错误的屏幕截图、如果问题仍然存在、还可能提供当前物理设置的图像。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    LAUNCHXL-CC26X2R1和 LAUNCHXL-CC1352P-2的 LP-CC2651P3 XDS110硬件具有如下差异。

    所有三个 LaunchPad 上的跳线连接方式相同。

    连接了三种类型的 Launchpad 时的 PC 设备管理器屏幕。

    以下是在这种情况下测试 LP-CC2651P3时发生的问题的视频。
    如果目标器件与 LP-CC2651P3断开连接、则不会发生任何情况。
    但是、当目标器件重新连接到 LP-CC2651P3时、会重新建立 USB 连接。
    只有  LP-CC2651P3会经常出现此问题。

    e2e.ti.com/.../LP_2D00_CC2651P3-USB-Reset.mp4

    此致。
    YG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  我原本想说没有功能差异(即所有都是具有 EnergyTrace 的 XDS110)、但您的进一步解释却带来了我所不知道的差异。  USB 连接重新建立会如何影响您的最终用途应用?  

    请 仔细检查 USB 电缆、并尝试使用适用于  LP-CC2651P3的自供电 USB 集线器、因为它每个端口可提供更大的功率。  还最好 至少检查此电路板上的 mini USB 连接器、以查看其是否仍然可靠和稳固。  这是全新的  LP-CC2651P3开箱即用吗?还是过去用过很多?  您是否有第二个要测试的对象?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力!!

    我的 PCB 由10个目标器件组成。
    因此、我创建了可以一次将固件下载到10个目标器件的 JIG。
    而 JIG 由10件 LP-CC2651P3制成。

    在这种情况下、当我更换新 PCB 以下载固件时、
    我必须等待 USB 设备重新连接。
    因此、这个问题会导致在大规模生产中浪费时间。

    我使用的是自供电 USB 集线器、容量为5V 4A。
    用于 JIG 的 LP-CC2651P3大约在两个月前被收购。

    即使将一个 LP-CC2651P 直接连接到 PC、也经常会发生此问题。
    LAUNCHXL-CC26X2R1和 LAUNCHXL-CC1352P-2未发生此问题。

    此致、
    YG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终、LaunchPad 的 XDS110并不是针对大规模生产和 Gang 编程而设计。  您有多种选择:

    1. 使用 按预期运行的 LaunchPad 或 TMDSEMU110-U 
    2. 接受 LaunchPad 的短暂延迟、该延迟并非最适合您的需求。
    3. 使用第三方 Gang 编程器、如 Segger 提供的编程器

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会接受你的建议!!  
    此致、
    YG