This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:如何仅重新启动 Z-stack 程序?

Guru**** 2931260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1262262/cc2650emk-how-reboot-only-z-stack-programm

器件型号:CC2650EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2650Z-stack

您好!

我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。

我知道如何重新启动应用程序和 Z-stack。 例如 使用看门狗计时器,使用 SystemReset()宏。
我 不知道如何仅重新启动 Z-stack 程序。

只重新启动 Z-stack 的最佳方法是什么?

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、
村田裕也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AIK、没有只重新启动 Z-Stack 的 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我了解...

    此致、
    村田裕也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。
    我想重新启动 App 和 Z-stack。
    我尝试使用 SystemResetSoft()重新启动。
    SystemResetSoft 功能是否仅重新启动应用程序?

    此致、
    余亚市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会,SystemResetSoft 实际上会重新启动 app 和 Z-stack。