This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:通过网状网络对闪存进行编程(OpenThread)

Guru**** 2931270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1263215/cc1352p-program-flash-over-mesh-network-openthread

器件型号:CC1352P

我们在楼宇内部使用恒温器创建网状网络(OpenThread)、并通过网关(具有2.4GHz 无线电通道的同一 CC1352P 芯片、但连接到 Raspberry Pi)与 PLC 进行通信。

是否可以通过网状网络对恒温器固件(CC1352P)进行编程? 目前、我们使用的是 CC1352-2开发套件、可直接连接到恒温器对器件上的 CC1352P 闪存进行编程。 可以在安装恒温器之前执行此操作。 计划通过网状网络对恒温器进行固件更新、而无需与每个恒温器建立物理连接。 如果可以执行此操作、我们必须使用哪些库/SDK?

谢谢

奥列格