This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:外部时钟要求

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1263557/cc2651p3-external-clocks-requirements

器件型号:CC2651P3

您好!

我想问一下 CC2651P3器件两个外部时钟(32.768kHz 和48 MHz)的相位噪声和稳定性要求。

Br、

萨沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasha:

      有关晶振要求的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swra495j.pdf。

    稳定性取决于所使用的调制。 例如、BLE 要求载波偏差小于+/-40ppm、如 SWRA494和蓝牙规范中所述、48MHz 晶体频率容差将直接转换为载波频率容差。 因此、晶振容差(老化、温度等)必须小于40ppm。 同样、对于32kHz 晶体、BLE 要求为500ppm。

    -周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    感谢您分享的信息。 您对相位噪声有何要求吗? n`t 共享文档不包含此类信息。

    Br、

    萨沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasha:

    否、我们没有相位噪声规格。 我们确实有许多晶体都符合我们器件的要求并通过了测试、如以上应用手册中所列。 如果您可以使用其中一种晶体、则可以获得良好的性能。

    Br、

    杰克