This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:终端设备已加入网络、但不会切换开/关属性!

Guru**** 2931600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1264122/cc2652p-end-device-joined-to-network-but-does-not-toggle-on-off-attribute

器件型号:CC2652P

在这里、有时我又遇到问题:我的网络由1个协调器、5个路由器和20个终端设备组成。 所有这回答了很多次在一个广泛的领域。

协调器通过 zigbee2mqtt 加入 HTML 页面、我可以在其中看到仪表板页面上的所有设备。

 

…在几个小时后一切正常、终端设备(可能是由于协调器 μ C 我不知道) 不接受切换所有输出的命令(4个输出):(即使由 zigbee2mqtt 发送的"重新配置"命令也不会使问题复位)。

目前、唯一的解决方案是先关闭设备、然后再打开设备(距离设备70 km 远!)

请注意、此设备发送数据、正在正确更新端点! 即使是"Devices"页面也会说明一切都正常。 但"Log"页面显示了这里附加的内容。

感谢您的任何帮助!

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luigi:

    如果没有其他监听器日志或调试信息、我不知道具体出现了什么问题。  因此、您可以确认 ZED 是否仍在网络中、并将 Zigbee 数据包通信到其父节点?  然而、下电上电是一种正确重新启动正常行为的已知方法、但软复位无效吗?  如果您知道器件代码卡在何处、则可以尝试实现看门狗或系统复位。  如果能够更可靠、更快速地重现此类行为、也会有所帮助。  由于它与 Zigbee2MQTT 解决方案相关、您 还可以在其 论坛 和 Discord 渠道上获得支持和提出问题

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan! 我没有完全解释自己... 抱歉:我提到了电源循环、因为当我们归档时、这是重新启动锁定设备的最简单方法。 但请注意、处理器硬件复位基本上可以解决该问题。

    硬件复位由同一电路板上加入的处理器完成、该处理器用作 IO 扩展器和其他有用的功能…。

    最后、我们决定将其用作看门狗、来控制持续来自 TI 处理器的数据。

    我感到奇怪的是、如果这是一个协调器或 zigbee2mqtt 问题、复位终端器件不会解决挂起情况、除非复位过程触发这些更高级别器件的某些操作、并且全部重新启动…。

    不管怎么说,你是非常善良的照顾我的门票!

    Br

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定器件处于锁定状态、这意味着器件无法发送、确认或接收任何数据包、也无法运行其应用?  请再次尝试找到一种方法、通过您可以访问的设备重现此行为。

    此致、
    瑞安