This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:SysConfig 不再加载文件

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1265142/cc2652r7-sysconfig-no-longer-loads-file

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

"无效参数'--product':加载具有以下行的.syscfg 文件时、未抛出名为"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk"和版本"7.10.00.35_eng"的产品:

chip.syscfg:

//@cliArgs --电路板/ti/boards/LP_CC2652R7 -产品 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk@7.10.00.35_eng"

~/project-chip/third_party/ti_simplelink_sdk/repo_cc13xx_cc26xx/.metadata/product.json

"名称":"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk"、
"DisplayName":"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk"、
"版本":"7.10.00.35_eng"、
"文档路径":"../docs"、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    SimpleLink SDK v7.10.00.35是 cc13xx_cc26xx_sdk repo 分支机构使用的版本、具体由 Matter 第三方文件夹引用。  您应将此版本更改为 安装在 ti 文件夹中的版本、因此在 SysConfig 尝试加载 chip.syscfg 其编辑器时可以找到该版本。  我建议 将 v7.10.00.98下载 为合适/类似的变体。   

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、chip.syscfg 文件在构建应用程序后加载。