This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Z-Stack 低于1GHz

Guru**** 2931390 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1264780/cc1352p-z-stack-sub-1ghz

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

TI 您好

我们正在开发一款要在 Sub-1GHz Zigbee 中进行传输的产品、我们随时可以进行测试运行、我们正在等待包含适用于 Sub-1GHz 的 Z-Stack 的新 SDK、我们要确认到 Q3结束时 SDK 是否准备就绪?

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会在 E2E 论坛上确认或展示路线图和发布计划。 建议与 TI 当地代表联系以获取机密信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我已经通知我的同事。 他们应该很快与您取得联系。 我现在将关闭该主题。 有任何其他问题请回答。

    此致、

    SID