This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:CC2652PSIP Zigbee 数据包监听

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1266727/cc2652psip-cc2652psip-zigbee-packet-sniffing

器件型号:CC2652PSIP

您好!

下图中有3个器件。
我们只想读取协调器和我们想要执行的终端设备设备之间的数据。 我们不会加入网络并发送任何命令。
为此、我们可以在 TI Simplelink SDK 中收听带有 PROP_RF 应用程序的单个通道。 我们还可以使用 SmartRF Studio 2接收数据。
这里的问题在于 Zigbee 协调器和终端设备可以更改它们通信的射频通道。 例如、从通道11侦听时、它可以切换到通道12。 在本例中、我们从错误的通道嗅探器。 是否可以收听来自多个通道的射频广播?
或者、您是否可以单独建议使用某种方法?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Zigbee 网络形成后、AIK、Zigbee 协调器和设备不会随意更改通道。 如果您需要监听多个通道、我相信您需要对不同通道使用多个监听器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了厂家、他们报告说由于干扰或强度原因换了不同的信道。 据我所见、没有 ZigBee 监听器能够监听多个射频通道、您还可以提出其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。  如果您需要监听多个通道、则需要对不同通道使用多个监听器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Halil:

    如果您使用的是 Wireshark 或 Ubiqua 等 Zigbee 数据包监听解决方案、那么监听器日志将记录网络管理器发出的通道更改请求。  尽管不是自动的(或至少不在 TI 资源的控制下)、但您可以 手动将监听器更改为正确的通道。  如果网络密钥尚未更新、则您应该能够继续监听 Zigbee 器件之间的通信。

    此致、
    瑞安