This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:无线电干扰的情况以及如何设置 CC2650无线电输出的强度

Guru**** 2931890 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1268593/cc2650emk-situation-of-radio-interference-and-how-to-set-the-strength-at-which-cc2650-emits-radio-output

器件型号:CC2650EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538CC2650

您好!

我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。
协调器将 RSSI 添加到我的系统中的数据。

下图显示了 RSSI 数据。
当 RSSI 从200降至170以下时、有几次。
为什么 RSSI 下降?



作为降低 RSSI 的对策、我们正在考虑增加终端设备的无线电输出。
但尚不清楚以下情况。
1.如何检查设置。
2.如何提高无线电输出。

我需要这些方面的帮助。


此致、
Yuya Murata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    RSSI 问题可能由协调器和终端设备之间的 Zigbee 网络通信问题所导致。  您可以 在 mac_PIB.c 内从 macPibDefaults 修改 phyTransmitPower、或使用 应用中的 ZMacSetTransmitPower API 以更改 TX 功率。

    此致、
    瑞安