请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EMK 主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2650
您好!
我已经 开发了 基于 Z Stack 1.2.2HA 的 Zigbee 终端设备 (CC2650),这些设备可以与协调器 CC2538通信。
协调器将 RSSI 添加到我的系统中的数据。
下图显示了 RSSI 数据。
当 RSSI 从200降至170以下时、有几次。
为什么 RSSI 下降?
作为降低 RSSI 的对策、我们正在考虑增加终端设备的无线电输出。
但尚不清楚以下情况。
1.如何检查设置。
2.如何提高无线电输出。
我需要这些方面的帮助。
此致、
Yuya Murata。