主题中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2652R、CC2650
大家好!
我们当前的解决方案是通过两个 cc2538与100个 ZigBee 终端器件(2650)联网。
一个 CC2538:路由器
两个 CC2538:库迪纳特
Q1:我希望知道是否可以只使用一个 CC2538与100个 ZigBee 终端器件联网。
Q2:如果我使用 ZStack 3.0。 它 与其他版本的网络连接是否良好? (与1.2.2a 或2.6.2或其他人结合)
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我们当前的解决方案是通过两个 cc2538与100个 ZigBee 终端器件(2650)联网。
一个 CC2538:路由器
两个 CC2538:库迪纳特
Q1:我希望知道是否可以只使用一个 CC2538与100个 ZigBee 终端器件联网。
Q2:如果我使用 ZStack 3.0。 它 与其他版本的网络连接是否良好? (与1.2.2a 或2.6.2或其他人结合)
非常感谢。
尊敬的郭先生:
这个问题已经在 E2E 上被多次问及。
https://e2e.ti.com/f/1/t/892515
https://e2e.ti.com/f/1/t/843669
https://e2e.ti.com/f/1/t/1127900
https://e2e.ti.com/f/1/t/1229995
总之、CC2538应能够支持此功能、但是正如 QD 提到的、您需要执行现场测试、以进一步了解您的应用和环境的局限性。 我当然建议使用一些 ZRS 来帮助管理网络。 建议将 Z-Stack 3.0.2作为 CC253X 的最新解决方案、Z-Stack 1.2.2a 已被弃用、 不包含 Zigbee 3.0 特性
此致、
瑞安
您的产品是 通过 OTA 向网络中的其他设备提供更新的映像、还是自行接受新的映像更新? 无论采用哪种方法、都应遵循 Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Documents\Z-Stack OTA Upgrade User's Guide.pdf 来 分别为 OTA 服务器工程或添加客户端功能。 然后、您还需要为加速计添加 ZCL 集群/属性、因为默认 Z-Stack 示例中尚未使用这些集群/属性。
此致、
瑞安
请访问 sunmaysky.blogspot.com/.../set-logical-device-type-to-coordinator.html
很抱歉、我想确认。
我的架构:
我的网关<---->(UART) cc2538 (Coordinator)<----> 大约50到80 ZigBee 终端设备(CC2538或 CC2650)
因为没有 IAR 许可证、所以我只能使用 Z-Stack 1.2.2a。
因此我需要打开以下工程:
1、CC2538:SampleLight (Coordinator.bin) <--- 不需要 路由器?
2、终端设备:CC2538采样开关(EndDevice.bin) <--- CC2650:我在 ZStack 1.2.2a 中没有看到 cc2650的相关内容。