This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:科学研究设置帮助

Guru**** 2961920 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1266056/cc2530-help-with-setup-for-scientific-study

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2642R

尊敬的 TI 工程师:  

对于一项新的科学研究,我们希望设置,我们要测量患者的佩戴依从性的肘支架。
在文献中、这可以通过在28°C 和32°C 的特定阈值内测量皮肤温度、通过测量施加到力传感器的最小力或这两者的组合来实现。 我们找到了一篇可供参考的科学文章、其中使用了一个力传感器和一个温度传感器、一个 TI CC2530F256片上系统、一个力计和一个电池来测量磨损合规性。 请参阅以下链接以供参考: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350453315000090?via%3Dihub#bib0024  

 在我们的科学研究中,我们希望建立一个类似的设置,通过低成本薄膜力传感器测量力(例如类似此 链接的东西)。 数据记录和存储在与 CC2530类似的芯片中、这块芯片由小型连接电池供电。 最理想的方法是,也能够通过温度测量磨损时间,集成在同一个芯片。 参考文章中的数据通过 IEEE 发送器读出。 但是、如果可能、我们希望通过笔记本电脑上的蓝牙将其读出。

 简而言之、对于我们的设置、我们将具有以下要求:

-低成本薄膜力传感器
-一个数据记录和存储芯片(德州仪器),理想情况下与集成的温度传感器。 可使用蓝牙连接进行编程和读取。 在3个月的时间段内、测量频率为每5分钟一次
-一个小电池为装置供电,能够为装置供电至少3个月

 我希望您可以为我回答以下问题:
-我们可以获得薄膜力传感器和电池本身。 但是、我们需要确保它适合芯片。 与该示例 链路类似的传感器是否 具有正确的连接、还是我们需要其他类型的连接?
-关于电池的同样问题。 使用 TI 芯片、如果电池的规格能够提供足够的能源来为设置供电超过3个月、会是什么?
-传感器需要使用蓝牙进行编程和读取。 像 CC2642R 这样的芯片是否是不错的替代方案? 是否还可以使用笔记本电脑蓝牙连接对芯片进行编程、或者我们是否需要特定的蓝牙软件狗来对数据进行编程和读取?

 

我希望我已经清楚地说明了我们的设置和问题、以便您为我提供帮助。 如果仍有不清楚的地方或如果您需要有关我们希望进行的设置的进一步信息、请随时在下面发布您的问题。  

此致、  

博士 医学博士 M.F. Siemensma
骨科和运动医学系
荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学医疗中心