This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:运行 SimpleLink™︎ cc13xx_cc26xx SDK 5.20 -上的 ZED 开关示例- CC2652R 版本 E -预量产芯片

Guru**** 2933720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1270379/cc2652r-running-simplelink-cc13xx_cc26xx-sdk-5-20---zed-switch-example-on---cc2652r-rev-e---preproduction-chip

器件型号:CC2652R

我们是否可以 在 CC2652R rev E -预量产芯片上运行 SimpleLink cc13xx_cc26xx SDK 5.20版 ZED 开关示例?  

不管怎样 、如果我们在 Rev E 预量产芯片上运行...我们可能会遇到什么样的问题?

此致

Dhanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanraj:

    只要是修订版 E 器件、就没有问题: https://e2e.ti.com/f/1/t/767769 

    您始终可以通过对器件进行编程并确定应用程序在初始化期间是运行还是被困在代码循环中来运行快速测试。

    此致、
    瑞安