This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:APS 密钥加密分段帧的数据长度不正确

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1271714/cc2652p-the-data-length-of-aps-key-encrypted-fragmented-frame-is-not-correct

器件型号:CC2652P

当 AF_DataRequest 发送带有 APS 密钥加密的长尺寸有效负载时、 它将通过片段发送进行发送。 但是第一个数据包的 PHY 长度是119字节、而不是127字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    请提供从中观察到该问题的 SDK 版本、演示该问题的监听器日志以及如何对其进行复制的说明。

    此致、
    瑞安