This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:智能 RF06板

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SMARTRF06EBK, CC2538EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1269673/cc2538dk-smart-rf06-board

器件型号:CC2538DK

cc2538dk 是否支持 TSCH? 它需要额外的驱动程序用于它还是其他东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 Contiki-NG 支持 CC2538 TSCH_MAC、您可以参阅 此讨论。不确定这是否就是您问题中的 TSCH 含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经通过了几次,试图使板相互通信,但他们似乎没有通信.
    我尝试了采用不同协议的更简单示例并且它可以正常工作、但当它与 TSCH 相关时、它们似乎无法连接到网络。 这就是为什么我想知道电路板是否具有适合它的驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 Contiki-NG、我建议您在 Contiki-NG GitHub 上查看您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道设备本身是否支持 TSCH、我不确定当它是电路板问题时、为什么要问 Contiki-NG。 这个电路板在 Contiki-NG 中创建的使用 CSMA 的软件没有问题的运行,但是当我把 TSCH 放在那里时,他们不发送,我之前在萤火虫中使用过的代码,它在它们上面工作,这就是为什么我要问的是电路板而不是 Contiki-NG 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSCH 更多地与软件实现相关、我知道可以在 CC2538上实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了这篇博客中的所有步骤:
    https://docs.contiki-ng.org/en/develop/doc/platforms/cc2538dk.html

    但它不起作用,同样的代码在萤火虫中工作,正如前面所提到的。 这就是为什么我对它感到困惑,我可以闪存软件,它实际上连接到 IPv6隧道,但他们不发送任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nestor、

    由于 TI 不开发或维护此软件、请联系 Contiki 社区。  

    编辑:是否    以前使用 Smart RF Studio 7 或其他堆栈嵌入式固件评估过 CC2538DK (SMARTRF06EBK + CC2538EMK)射频性能?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到你回答说,你是在 问板,而不是 Contiki-NG。