This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:硬件接口帮助

Guru**** 2931180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1272217/cc2652p7-hardware-interface-help

器件型号:CC2652P7

您好!

设计了一个定制板(CC2652P7芯片-> 1个主 接口和3个从接口与 SPI)。

遗憾的是、SDK 中的 SPI 控制器和外设工程无法正常工作。

只有2个从器件响应、但不一致。 其中一个从器件从不响应

DIO_12是芯片选择引脚(SPI 控制器的输出、在 syscfg 中将输出强度配置为中等)

DIO_13是 SPI 外设就绪引脚(是 SPI 控制器的输入)。

这两条线路上都有一个51k 欧姆的上拉电阻。 这种行为合适吗?

还需要交叉检查哪些内容?

谢谢

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试仅连接 无响应的 SPI 从器件以查看其是否先响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    遗憾的是、无法轻松隔离芯片。

    BTW、上拉电阻是否正常?

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以使用示波器检查 SPI 信号、以确认上拉电阻是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    以下是您 上一个 E2E 主题 、供参考。  您是否已将定制电路板提交至 SIMPLELINK-2-4GHz-DESIGN-REVIEWES 以供进一步审查?   您是否使用 LP-CC1352P7 LaunchPad 评估了控制器和 spipperipheral 示例?  您是否知道 使这些示例默认工作所需的额外 SPI 连接?  您是否有逻辑分析仪或示波器可用于实际测量 SPI 线路?  如果您有问题、可以尝试移除外部上拉电阻、并且必须找到隔离芯片的方法进行测试。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我还没有分享原理图技术审阅的详细信息。

    我还没有使用 Launchpad 套件验证示例。

    我已在 syscfg 中配置电路板的 IO 连接。能够看到两个从器件的偶尔响应、其中一个从器件从不响应。

    遗憾的是、外形尺寸太小、我无法访问 IO 引脚。 本来会尝试测量 SPI 线路的。

    谢谢

    卡尔蒂克