This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:用于 CC2530开发的免费 IDE?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1272993/cc2530-free-ide-for-cc2530-development

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: Z-STACK

情况如下:

1、我使用一些基于 CC2530的模块。

2、几年前我使用 IAR 已经有8051年了、但是它已经被破解了。

3、 我选择 ZStack 2.5.1a 进行编码。

使用了4,SmartRF04EB。

我想问:

1、是否有 适用于 IAR 的免费替代产品?

2、如果有、它是否支持 ZStack 2.5.1a?

此致!

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否

    只能使用 IAR 在 Z-Stack 2.5.1a 中编译示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    如果您愿意考虑升级到 Zigbee 3.0这一不断变化的产品、那么您可以  对 CC13X2/CC26X2器件采用 SimpleLink 低功耗 F2 SDK、它提供 了 Code Composer Studio IDE 兼容性、是免费提供的。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    这是好的,但这是公司的项目,我不能改变到更新的设备,即使我希望.

    这是很可惜的。 :(