This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:网站供货情况 dev.ti.com

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1274973/cc2652p-website-availability-dev-ti-com

器件型号:CC2652P

您好、也许有人可以帮助我或给我一些建议吗? 我已经有几个月没有访问 dev.ti.com 网站了。 所有写入错误403的时间。 我尝试了它与完全不同的 IP 和 VPN,但没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aleksey、我不知道是什么原因造成了这种情况。 您显然能够访问其他 TI.com 子域。 您的 IP 的地理位置不在限制区域。 嗯...

    您是否有任何方法可以消除您所在位置和 dev.ti.com 之间的节点、以帮助缩小哪个/哪些节点可能引发问题?  例如、不使用 VPN、不通过任何防火墙、不通过代理等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题最终证明是 IP。 我通过亚马逊的 VPN 和网站打开。 谢谢、本主题可以关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksey -感谢您提供这些附加信息。  这将有助于我们的调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您是否能够尝试通过原始 IP 访问 dev.ti.com?   我们已经打开了一些额外的跟踪,希望看到发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过原来的 IP 和403尝试了它、但这一点很清楚、我在明斯克、我的 IP 可能被阻止。 我更惊讶的是,我安装在不同数据中心的 VPN 不起作用:乌克兰,波兰