This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:偏移约为27KHz

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1276205/cc1352p-offset-about-27khz

器件型号:CC1352P

您好、TI!

27KHz 射频频率的偏移是较大偏差还是可以接受?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在2.4 GHz 端口还是低于1端口上测量此值?

    如果您在2.440GHz 下测量此值、则偏移为11.1ppm、但如果您在868 MHz 下测量此值、则偏移为31.1ppm。

    频率偏移不应超过晶体的最大晶体偏移量(以 ppm 表示)。