This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Zigbee 和放大器;Thread 论坛

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1275118/cc2530-zigbee-thread-forum

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2538Z-stack

您好!

我们在 CC2530 ZStack 上运行照明应用。

想知道 NWK_MAX_DEVICE_LIST 和 MAX_SHITE_ENTERINTS CONFIG 如何影响网络和应用程序运行。
目前、我们已设置  NWK_MAX_DEVICE_LIST=5 和  MAX_ALITER_ENTRINGS=8 。 我们是由于存储器 限制而实现的。

通常现实场景是在一个网络中部署5到最多30个节点、该网络在一个地面上的半径为20-40米。
将会发生什么情况/网络在以下情况下将如何运行-

  • 只有这些节点才会部署在网络中、网络中的节点数为5-25个。
  • 这些节点中的一小部分会与 正常节点(没有这些限制) 例如其中的15个节点和50个正常节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Zigbee 网络流量不大、我认为此类部署没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    此处是《 针对 CC2530器件应用报告的 Z-Stack 3.0.2优化闪存和 RAM 用法》 (如果尚未参考)。  由于 Zigbee 3.0信任中心功能和  ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX、ZC 信任中心将具有最大的内存限制。  如果您仍然担心存储器限制、可以考虑为 ZC 使用 CC2538、为 ZR/ZT 节点使用 CC2530。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流量是大流量,据我所知,节点的数据交换(通常是 int16和 int32的属性读取写入)在最大时大约为每分钟5-10分钟。 有时我们还需要更新节点。

    如果交通繁忙,我们会面对甚么问题呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难量化繁重的流量、还取决于其他因素、如通道噪声、网络配置和节点之间的链路质量、但每秒持续接收多个数据包的程度可能会非常高。  您可以查看 SWRA427 (请记住、这是使用存档和修改版本的 Z-Stack 开发的)和 SWRA650

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个节点每分钟最多5-10分钟的声音对我来说是可以的。 如果流量过大,则消息可能会重试以传送或丢失。