This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:ZC:具有特定 TC 链路密钥的开放网络

Guru**** 2931210 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1280286/lp-cc2651p3-zc-open-network-with-specific-tc-link-key

器件型号:LP-CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

我们使用的是集中式安全。 我们需要打开一个网络以使用特定的 TC 链接密钥加入。 我们不知道要加入的 ZED 的 MAC 地址、但我们知道其预配置的 TC 链接密钥。

我看到函数 APSME_AddTCLinkKey (uint8_t* pTCLinkKey、uint8_t* pExt)。 但是、此调用需要 MAC 地址、并且似乎不接受通配符。 正确的方法是什么?

谢谢。
安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    APSME_AddTCLinkKey 是  使用安装代码的过程的一部分、并添加 APS TC 链接密钥 (唯一 TCLK)。  这肯定需要知道 MAC 地址。  您是否改用了 预配置的信任中心链接密钥?  全局 DEFAULT_TC_LINK_KEY 版本在 SysConfig -> Z-Stack -> Network 中预定义。  此密钥用于安全地将网络密钥传输到加入设备、更改网络密钥将阻止其他设备加入。  由于 Zigbee 3.0需要安全传输网络密钥、因此必须使用其中的任何一个选项。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步研究这个问题、也许可以通过将 bdb_acceptNewTrustCenterLinkKey 设置为 true 并使用 具有 KeyType key_type_tc_link 的 ZDSecMgrTclkREQ 来临时更改 ZC 上的现有 TCLK 、但我尚未对此进行测试。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、我将尝试这种方法。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果这是传统的 Zigbee 器件、您还可以探索 zgApsAllowR19Sec。  否则、我有兴趣了解更多有关 Zigbee 系统允许这种非正统连接的过程。

    此致、
    瑞安