This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:"zclProcessInWriteUndividedCmd 和 quot 中可能存在问题;

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1280602/cc2652p-there-may-be-an-issue-in-zclprocessinwriteundividedcmd

器件型号:CC2652P

在"zclProcessInWriteUndividedCmd"中,当"计算当前数据头的长度"时,"hdrLen = j * sizeof (zclWriteRec_t)"应该是"hdrLen = I * sizeof (zclWriteRec_t)"或"hdrLen = numeCmd->numeWriteActr (Attr*)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries:

    感谢您的报告、我已要求软件开发团队发表评论。

    此致、
    瑞安