This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:商业 PIR 传感器未绑定到 ZC 区域示例应用。

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1280093/lp-cc1352p7-commercial-pir-sensor-not-binding-to-zc-zone-example-application

器件型号:LP-CC1352P7

大家好!  

商用运动传感器未成功绑定到协调器。  我将 Sonoff SNZB-03传感器用作 ED、将 LP-CC1352P7-4用作协调器。 我运行的是来自 TI Resource Explorer 软件包(列在 CC1352P7-4 Launchpad 器件下)的库存标准"zc_zone"软件示例。  该示 例在 Launchpad 上的 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 7.10.01.24下列出。  两个器件都运行 Zigbee 3。

协调器似乎启动并创建了一个网络。  然后、我通过手动按下 ZC 和 ZED 侧的按钮来执行"跳线对"操作。

运动传感器自行发布(设备公告)、但 ED 会发送终端设备超时请求。

然后,ED 发送区域注册请求,接着发送区域状态更改通知。

然后、协调器发送一个终端设备超时响应、

最后、协调器发送一个 带有状态="不支持的集群命令"的默认响应(0x0B)命令

我正在附加 Wireshark 跟踪。 我想请您提供一些有关这方面的意见。

Best regardse2e.ti.com/.../PIR1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您应该运行 zc CIE 而不是 ZONE 来测试 IAS 区域器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我同意 YS,请参考 zc_CIE 自述文件 ,进一步了解各个 IAS 应用程序的作用。

    CIE 示例应用旨在与其他入侵警报系统(IAS)设备进行交互、该设备使用以下 IA 集群:

    群集作为客户端 组群的目的
    IAS 警告设备 用作警告设备的接口、可发出警告指示、以触发警告设备上的警报、频闪灯、指示灯等。
    IAS 区域 执行设备注册、CIE 将从中接收通知。 这些通知取决于区域设备类型;此示例应用仅处理火灾探测器警报(请参阅 zclSampleCIE_ChangeNotificationCB)。

    CIE 示例应用程序说明了在与区域器件或警告器件交互时这两个集群的用法。

    群集作为服务器 组群的目的
    IAS ACE 操作 IAS 系统的接口。 例如 触发警报、绕过警报、检索状态等。

    如果您有第二个 LaunchPad、还可以通过将 ZR/ZT 区域/警报设备项目调试到 ZC CIE 来测试这些示例的预期运行情况。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在 ZC CIE 和 ED 区域取得了成功。 注册、描述符匹配和 IEEE 地址写入都成功了。 必须说、如果没有 Wireshark +嗅探器组合、当然没有此论坛的帮助、我将完全迷失方向。  

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 提供的大量、详细的帮助、我实际上是在寻找明确的绑定请求、但注册似乎是足够的。

    此致