This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何检测 ZR 中的 ZC 是否关闭?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1280214/cc1352p-how-to-detect-zc-was-down-in-zr

器件型号:CC1352P

您好!

早上好。

ZigBee 网络可以很好地与20 ZRS 配合使用、ZC 的电源 意外关闭、是否可以检测 ZR 中的 ZC 是否已关闭、可以使用哪个 MT 命令?

此致、

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    考虑到 Zigbee 协议的网状网络功能和修复属性、ZC 可能无法与某些 ZR 节点直接关联。  因此、本地可能没有可用的信息、或者路由表可能已过时、您需要向 ZC 发送 ZDO 数据包以验证是否 返回有效响应。  例如、可以使用 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 或 ZDO_MGMT_LQI_REQ (等)、将 ZC 的短地址(0x0000)设置为目标、并等待 ZDO_NWK_ADDR_RSP 或 ZDO_MGMT_LQI_RSP。  或者、如果返回错误且找不到路由(ZNWkNoRoute)、则可以尝试使用 ZDO_MGMT_RTG_REQ 作为最后的手段、对此请求的响应失败将确认没有 ZRS 可以提供到 ZC 的路径。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的大力支持和付出的时间。 我会努力的。

    此致、

    大卫