This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:关于 BDB 报告的一些问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1281655/cc1352p-some-issue-on-bdb-reporting

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

在 ZCL 规范中、同一终点中同一集群下的每个属性都是 独立的。 允许已启用报告的属性具有自己的报告期间。 同一群集下的不同属性允许具有不同的最大报告时间,因此可以在不同的结束时间中报告它们。  

只有在同一端点的同一群集下的许多属性同时触发报告时、它们才可以加载到同一个 ZCL-Reporting 命令中。 报告的属性应位于相同的制造代码和相同的方向。

现在、我正在尝试修复 DBD-Reporting。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    您能否提供您的 SDK 版本并提供有关重新创建行为所需的参数(即所涉及的属性和集群)的更多详细信息?  您能否提供在代码中重新创建问题的步骤以及监听器日志以查看您遇到的问题?  输出与您的预期是什么、ZCL 7规范中的哪一条定义了此行为、以及需要修改 Z-Stack ZCL 解决方案中的哪个函数?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法证明  ZCL 8规范强制每个属性在不同结束时间报告时都必须在自己的框架内报告。 但在其他芯片工厂(Silabs、Telink、NXP)的生产中、每个属性都可以在自己的帧中报告。

    我的想法是、每个属性在触发报告时都可以报告、但 ZCL-Report-Command 确实没有发送。 当属性触发报告时,它将推入队列缓存中。 一个函数将从该队列缓存中弹出报告属性并将其填充到 ZCL-Report-Command 中。 如果许多属性在同一集群 和相同终点 以及相同的制造代码和 相同方向下、则可以将它们填充到相同的 ZCL-Report-Command

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发人员可以完全访问 zcl_*。c/h 和 bdb_reporting.c/h 文件、以便对 ZCL/BDB 层进行进一步修改、从而 满足其应用的报告要求。  请注意、SDK v7.10随附的 Z-Stack 仍然集成了 ZCL 规范 v7、并且 计划为 SDK v7.40提供 Zigbee R23支持、该 SDK v7.40设置为在2024年年初发布。

    此致、
    瑞安