This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:适用于 Matter RCP 的 CC2652P7

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1284982/cc2652p7-cc2652p7-for-matter-rcp

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7SysConfig

大家好、

我的客户正在评估适用于 Matter RCP 的 CC2652P7。 请在下面列出一些问题。 请帮助澄清。

1.硬件原理图设计应采用哪种参考设计?

在 CC2652P7数据表中、列出了两种参考设计。 客户希望2.4G 下输出20dBm。 哪一个是合适的?

2.哪个 EVM 适合软件开发?

LP-CC1352P7-1或  LP-CC1352P7-4

3. RCP FW 的示例项目。

SDK/example/RTOS 内有以下两个文件夹。 但是、只有 LP_CC1352P7_4具有线程示例。

LP_CC1352P7_1

LP_CC1352P7_4

4.如果客户想要使用 PTA (与 WiFi 共存),他们是否可以使用 SysConfig 启用 PTA 并修改3线引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    添加另一个问题。

    5.对于 CC2652P7、如果客户要切换到 Zigbee 应用、可以使用哪个示例?   SDK/example/RTOS 内有以下两个文件夹"LP_CC1352P7_1"和"LP_CC1352P7_4"。 但是 、只有 LP_CC1352P7_4具有 ZStack 示例。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    1.使用 LP-CC1354P7-4并注意、您需要修改输出 PA 路径以实现最佳的+20dBm 运行(您可以参阅支持+20dBm 的 LP 硬件设计)、因为7-4 LaunchPad 对应的最大功率为+10dBm。  请参阅 SWRA640 并将定制硬件设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以进一步审核。  

    2.没有"Matter RCP",因为只有 RCP 是基于 Thread 的。  您可以使用  LP-CC1352P7-4、但这需要独特的迁移步骤(请参阅类似的 E2E 线程1以及 此处第二个链接)、而 Thread 堆栈未探索此步骤。

    3.使用  LP_CC1352P7_4 Thread 文件夹、因为 LP_CC1352P7_1旨在评估低于1GHz 的堆栈。  

    4.是的、这可以通过 SysConfig -> TI drivers -> RF 模块、"RF 共存"复选框和后续选项来启用。

    5.解释与数字3相同。

    此致、
    瑞安