This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538 ZNP over USB CDC 接口-通信速度

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1289946/cc2538-znp-over-usb-cdc-interface---communication-speed

主题中讨论的其他器件:CC2538Z-stack

当我们 通过 USB CDC 接口使用 CC2538 ZNP 时-该套件支持什么样的通信速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanraj:

    ZNP_UART_BAUD 等于 HAL_UART_BR_115200、该结果应用于   Z-Stack 3.0.2\Components\hal\targetCC2538ZNP\hal_uart_usb.c 中的 HalUARTOpen -> HalUARTOpenUSB

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 我们可以保持的最大日期速率 ZNP 通过 USB 接口应用程序? 因为 CC2538 USB 接口支持高达12Mbps 的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack ZNP 接口规范中的说明:"USB 传输展示了 CDC (通信器件类)。  USB 接口并向主机公开一个虚拟 COM 端口。 然后、主机处理器将作为常规 COM 端口器件访问该器件、并使用 UART 传输与 ZNP 进行通信。  

    我见过的最大波特率设置是230,400,460800和921600。

    此致、
    瑞安