This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:OsalPortTimer_getTimerTimeout 上的问题

Guru**** 2458180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1284571/cc1352p-an-issue-on-osalporttimers_gettimertimeout

器件型号:CC1352P

根据 TI-RTOS、"OsalPortTimer_getTimerTimeOut"返回"0"、不仅意味着计时器未在运行。 当计时器保持小于1ms 时、事件将会立即触发。 但是 OsalPortTimer_getTimerTimeout 的返回值可能 会误导定时器未运行的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    我不确定我是否完全理解这个问题。 返回值是否有错误?  

    或者您是否认为  OsalPortTimer_getTimerTimeout 行为可以改进? 如果是这种情况、您能否解释您的预期行为是什么?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如,在"ZDO_JoinIndicationCB"中,执行"timeToFire = OsalPortTimers_getTimerTimeout( ZDAppTaskID,ZDO_NEW_DEVICE )"。

    当 "timToFire  "为"0"时、  ZDO_NEW_DEVICE 事件的计时器可能未运行、也 可能此计时器  一次触发 ZDO_NEW_DEVICE。 如果计时器将  一次触发 ZDO_NEW_DEVICE ,处理后将延迟"OsalPortTimers_startTimer( ZDAppTaskID, ZDO_NEW_DEVICE , ZDDO_NEW_DEVICE_TIME )"以触发 ZAPP_NEW_DEVICE  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    我想进一步说明这一点。 您是否发现 ZStack 网络中存在延迟? 您认为根本原因是  OsalPortTimer_getTimerTimeout API。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经修复了功能"ZDO_JoinIndicationCB"。 当"OsalPortTimer_getTimerTimeout"返回"0"时、我的固定程序将检测"New Device List"是否为空。 当 "New Device List"为空时、应启动"ZDO_NEW_DEVICE"事件的计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    感谢您更新"变通办法"。 我将为此提交一个 TT。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以确认返回的返回值看起来不正确。

    简单的解决方法是在这种情况下、在除法后检查零并返回1。 这需要由 TI 在 simplelink SDK 中完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:  

    感谢您的答复。 我会让 rnd 知道在机票上。  

    此致、

    SID