This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:TI Simplelink SDK 中的 NV 保护机制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1290842/cc2652p-nv-protection-mechanisms-in-ti-simplelink-sdk

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

TI Simplelink SDK 中是否有关于以下与 NV-  

1)  磨损矫正(闪存):

  • 如果设备频繁写入 NV 内存而未正确进行磨损矫正、则可能导致过早磨损。 确保您的应用实施换位写入算法、以在存储器中均匀分配写入周期。

2)  NV 写保护:

  • 检查是否有任何机制或配置可以防止 NV 存储器被意外写入。 请务必确保仅在必要时将数据写入存储器。

3)是否有任何已知问题报告给 NV 腐败,我使用的 CC2652P1( RFStar 模块)与 Simplelink 5.20 SDK 版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanraj:

    TI 的 Zigbee 堆栈通过仅在必要时更新闪存来防止过度使用 NV。  还有 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV 等置位定义、用于防止在低压器件运行时写入闪存。  然而,用户应用程序能够避免这些故障保险柜导致 NV 损坏,这就是为什么 克隆方法 提供一个可行的备份,如果使用.  

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     TI  建议的 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV 值是多少?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摘录自《  Z-Stack 用户指南》的"非易失性存储器低电压检测"部分:"对于典型的 Z-Stack 应用、建议至少使用2000的值。"

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。