This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZNP 应用中的 NV 读取、写入操作场景

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1290841/cc2652p-nv-read-write-operation-scenarios-in-znp-application

器件型号:CC2652P

在 ZNP 应用的情况下,除了网络形成,设备加入,设备移除之外,NV 读写操作会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanraj:

    还会根据需要更新绑定表和网络表。  然后是 不太典型的情况、例如关键或地址更改。  MT API 也可以根据需要访问 Zigbee 应用的 NV 存储器。

    此致、
    瑞安