This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:我的 Launchpad 上的 MSP432调试器已停止工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1292175/cc2652r7-the-msp432-debugger-on-my-launchpad-has-stopped-working

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好!

几个月前、我的 CC2652R7 Launchpad 调试器的一个停止工作。  
1.插入 PC 时,调试器 IC 旁边的绿色 LED 指示灯不亮。
2.我的电脑根本没有拿起板. 无 UART 通信。 Uniflash 也不起作用。
3. CC2652 MCU 可以正常工作,因为我可以使用其他 CC2652R7 Launchpad 对其进行编程。
4.我的假设是、在我刷写电路板或进行升级时、调试器固件可能已损坏。

您是否有任何建议和步骤可以按照这些步骤来恢复板载调试器?


此致、
罗根·B·贝克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    似乎自定义引导加载程序可能已损坏、在这种情况下、您需要重新刷写引导加载程序。  《XDS110故障排除指南》中提供了 使用 XDSFU 实用程序(将 TDO 引脚连接到 GND 后)或 CCS (使用另一个调试探针)的说明。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、它起作用了。

    顺便说一下、对于面临同样问题的观众、我建议他们阅读"XDS110SupportReadMe.pdf"
    在下
    "TI/ccs1210/CCS/ccs_base/common/uscif/xds110"
    是否存在于 PC 上。

    其背后的原因是遵循其输出端的最新且准确的 xdsdfu 工具若要将调试器放入 DFU、上传引导加载程序(boot_loader.bin)、对器件进行下电上电、上传"firmware_xxx.bin"、下电上电后会正常工作。

    此致、
    罗根·B·贝克尔