This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何调整发送数据所需的源地址格式和周期性数据内容

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1294785/cc2530-how-to-adjust-the-source-address-format-and-periodic-data-content-for-sending-data

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

大家好、

使用 Z-STACK 3.0.2开发测试、协调器和路由设备会定期发送数据、但我找不到加载数据的位置。

我想提出以下问题:

1、如何更改发送数据的源地址的格式,现有的数据默认地址模式 Addr16Bit ,如果要更改源地址模式 Addr64Bit 如何调整;

2、网络数据加载此部分,其中是最低水平的常规开放,如果我想更改周期发送的数据,使用此数据传输一些自定义协议内容,我必须调整位置, 很长一段时间没有找到这个位置。

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 AF_DataRequest 中设置第一个参数 afAddrType_t *dstAddr 来使用 Addr64Bit ,但不建议这样做。

    您可以使用 AF_DataRequest 以专有格式发送数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能我没有解释清楚、

    IEEE 协议内的数据帧(Frame_Type 是数据)

    包括 dstAddr 和 scrAaddr、afData_req 只能在发送时修改 dstAddr 的模式、而 scrAddr 默认为16bitAddr。

    我想尝试将 scrAddr 模式更改为64bitAddr、我不知道它是否可以实现

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能 在 scrAddr 中使用64bitAddr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    对于该数据服务 APSDE-DATA.request、Zigbee 规范不提供使用64位源地址的选项。

    谢谢。
    托比