This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:ZC_THERMOSTAT_SINK 忽略 GP 通道请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1297311/cc2652p7-zc_thermostat_sink-ignores-gp-channel-request

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

一位客户正在尝试委托 GPD 在 CC1352P7上运行的 ZC_THERMOSTAT_SINK、但发现 GPS 未响应来自 GPD 的通道请求。

单步执行代码后,客户发现 在 MAC_CbackEvent ()和 gpSecRecMsgSend()内接收到通道请求,但 Gp_Gp 未触发 zectificationCommandCB():

SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24。 您可以帮助调查此问题吗?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    您能否让客户确认他们能够将 gpd_temperaturesensor 示例加入  zc_Thermoster_sink 并相应地传达 GP 数据包?  项目 README 以及 Z-Stack 用户指南的"绿色电源应用概述"部分中提供了更多说明。  然后、他们应使用监听器日志来比较 TI GPD 与其自己的事务。  如果他们继续遇到问题、请提供进一步的日志和特定 GPD 产品。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户已尝试了 GPD_TEAMATURES 示例 、可以加入 zc_temperaturece_sink、但 GPD_TEAMATURES  通过发送调试请求开始调试、而他们自己的 GPD 则通过通道请求启动。 问题是 zc_Thermostater_sink 未处理通道请求。

    GPD 器件基于运行 Zigbee 3.0堆栈的 Atmel SMAR21。 请找到2个监听器日志、其中显示客户的 GPD 和 GPS 器件之间的成功调试(gp_OK.pcapng)以及同一 GPD 和 CC1352P7之间的失败调试(gpd_and_gps.pcapng)。 在 gpd_and_gps.pcapng 中、GPD 在行#2978发送了信道请求、这条消息是在我们的 MAC 层收到的、而不是在应用层收到的。

    e2e.ti.com/.../GP_5F00_OK.pcapng

    e2e.ti.com/.../GPD_5F00_and_5F00_GPS.pcapng

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  如果这些信道请求确实在  gpSecRecMsgSend 中收到、则它们将被归类为 mzstackmsg_Cmdids_GP_SECURITY_REQ 事件、并由 gp_processSecRecMsg 和 GP_SecReq (gp_common.c)进一步处理。  由于设备是 GP 接收器、因此应输入 gp_SecurityOperationSink (gp_sink.c)。  您能否进一步调试此函数、以确定如何 处理 GP_CHANNEL_REQ_COMMAND_ID、以及这与成功调试请求情况有何不同?  最终、客户应相应地修改应用、以适应 其独特的器件。

    此致、
    瑞安