This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7-1:低于1GHz 与放大器之间的射频频带变化;TI 15.4 Stack 的运行时为2.4GHz。

Guru**** 2931440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1298353/lp-cc1352p7-lp-cc1352p7-1-radio-frequency-band-change-between-sub-1ghz-2-4ghz-in-runtime-of-ti-15-4-stack

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我使用的是 CC1352 Launchpad LP-CC1352P7-1 ]和 SDK[ simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 ]。

我 使用的是 SDK 示例" 传感器 "的  TI 堆栈15.4

我的问题是、我能否 在运行时在低于1GHz 和2.4GHz 之间切换射频频段? 我可以使用任何函数来执行该操作吗?

我们将感谢您提供任何帮助。

此致、

Vivek K.