This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ETSI EN 300 328 V2.2.2认证

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1293133/cc2530-etsi-en-300-328-v2-2-2-certification

器件型号:CC2530

您好!  

如果我们已 在此器件上完成对 ETSI EN 300 328 V2.2.2的测试、已收到客户的问题。

如果我们有、我们能否共享 符合性声明?

非常感谢

约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Jörgen  

    是的、CC2530适用于符合 ETSI EN 300 328标准的系统。 DOC 可从以下网址获得: https://www.ti.com/lit/cr/sszqa24/sszqa24.pdf?ts = 1700490227871&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCC2530EMK 

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、  

    这是正确的文档吗、对我而言、它更与 指令2011/65/EU 电气与电子设备中有害物质限制相关?

    我可以看到、该文档没有提及 ETSI 标准。

    Br

    约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

    我希望一切都顺利。 我们目前没有显示符合 EN 300328 V2.2.2的 CC2350 EM 已签名 DoC。 这样做的原因是、这是一个较旧的 EVM、根据 TI 合规性、它不需要根据最新的 CE 标准进行测试。 话虽如此、该器件已投入生产一段时间、许多客户已获得最新的 CE 标准认证。 我们还说明、此部件适用于 CE、参见第7页中 RF 发送部分的脚注(1):

    (1)德州仪器(TI) CC2530 EM 参考设计适用于符合 EN 300 328、EN 300 440、FCC CFR47 15部分和 ARIB STD-T-66标准的系统。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、我想您应该使用格式正确的版本无关链接、对吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/sszqa24/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确:)