This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:天线开关+5/+20dBm

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P7, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1300981/cc2652p7-antenna-switching-5-20dbm

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7Z-stack

早上好!

我们正在使用 CC2652P7作为协调器的定制电路板、它基于 LP-CC1352P7-4设计、没有低于1GHz 的器件。 天线开关 SKY13317 (3路)被 SKY13319 (2路)取代。

我们的基本工程是 ZNP_LP_CC1352P7_4_tirtos_css、略为修改以匹配引脚分配并删除了低于1GHz。

此外、我们还根据以下主题进行了增补:

e2e.ti.com/.../launchxl-cc1352p-building-zigbee-network-processor-znp-example-app-for-cc2652p7-chip

系统能够正常工作、并且能够与终端设备正确通信。

但我们目前假设、尽管我们采用了配置、但我们的系统仅使用+5dBm 链路。 我们的目标是使用+20dBm 进行传输、然后返回+5dBm 进行接收。

我们正在尝试了解如何处理射频天线引脚0 (CONFIG_RF_24GHz)和1 (CONFIG_RF_HIGH_PA)。

在开发板示例中、这些引脚通过"rfDriverCallbackAntennaSwitching"函数处理。 在设置定制板时、该功能似乎不再实现。

下面是一些相关问题:

1 - Z-stack 是否会根据 syscfg 配置在本地处理天线开关?

2-如果不是,您能为我们指出实现天线开关的适当方法吗?

谢谢。

西尔万·塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sylvain Serre、

    希望你好。 通过研究您的问题、我相信以下 E2E 主题将对您大有裨益:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/940912/

    https://e2e.ti.com/f/1/t/894423/

    然后返回+5dBm 以接收。

    只是为了说明一下、以+20dBm 传输的系统(设备)是否会进入接收模式、以+5dBm 接收另一个器件发出的信号? 或者发射设备是否需要在+20dBm 和+5dBm 之间切换?

    您能否提供您的 SDK 版本、CCS 版本和任何其他相关信息?  

    您是否还可以尝试执行以下操作以在运行时更改 TX 功率:

    谢谢。
    A·F