This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7:软复位命令

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1302200/cc2652p7-cc2652p7-soft-reset-command

器件型号:CC2652P7

您好!

如何对 CC2652P7芯片进行软复位?

这必须在通过 UART 接收到命令后完成。

谢谢

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik S、

    可以使用调用  SysCtrlSystemReset()函数 来重置设备,还可以包括 #include  以减少调用系统复位函数时的构建错误。  

    谢谢。
    A·F