This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:与将 TI-15.4/Sub-GHz 应用程序移植到 ZStack/2.4GHz 相关的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1303829/cc2652p-questions-related-to-porting-ti-15-4-sub-ghz-application-to-zstack-2-4ghz

器件型号:CC2652P

您好!

由于该堆栈中未实现网状网络、我们计划将900MHz 基于 TI-15.4/2.4GHz 的应用移植到 Zigbee/2.4GHz、具体有几个一般问题:

1) 1)允许通过 FCC 认证的最大传输功率

CFR Title 47 15.247指出、如果使用跳频或数字调制、传输功率可高达1瓦特。 显然、TI ZStack 不会为2.4GHz 无线电实现跳频。 我的问题是:

1A):ZStack 是否实现某种形式的数字调制? 我假设 PHY 类型的 DSSS 意味着某种数字调制。

1b)在基于 CC2652P launchpad 的应用中、1瓦是否转换为20dBm? 除了按用户阈值降低较高频率信道的 TX 功率外、还有其他要考虑的因素吗?

2)终端设备的功耗

当 CC13-90无线电配置正确时、我们会获得非常合理的功耗数字。 我在这里的问题是:休眠模式的功耗是否与 TI-15.4/SubGHz 中的传感器节点类似? 我试图找到一些测试结果的示例 zed 项目,但我可能错过了它们。

3)在休眠式终端设备和路由器之间动态切换

根据 这篇文章 以及到目前为止我阅读的其他文献、无线电的作用是在固件编译时确定的、而在固件构建并闪存到无线电中后、TI 不提供开箱即用的角色切换支持。

但链接帖子似乎暗示可以自定义路由器的固件并使角色切换成为可能。 有人能确认这是否正确吗? 我可以看到该功能对我们的应用很有用、如果为真、可以将其列入列表中。

4)网络中的最大设备数

设备最大数的默认值为20,TC 链接密钥为40,理论限制为65536。 我在这里的问题是、实际限制是多少? 建议将 SBU-GHz 网络中的最大设备数设置为50。 ZStack 网络中的50或更大网络是否可行或可取? 我们是否应该按比例增加 TC 链接密钥、NVS 页面等的最大数量?

请建议:

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong、

    您可以等到 SimpleLink Zigbee 堆栈支持 R23、此时会添加 Sub-1GHz (又名 Suzi)网格操作。  但是、此更新的日期不可用。

    1) Zigbee 支持 IEEE 802.15.4 2006 PHY:250kbps、OWPSK、DSSS=1.8。  20dBm 在数学上相当于0.1W、但我不明白它与 SimpleLink 器件有何关系。  CC2652P 高 PA 可配置为6dBm、最高可配置20dBm、 SDK 中支持6-10 dBm 和14-20dBm 功率表。

    2) Zigbee 休眠式终端设备等效于需要功耗的15.4-Stack 传感器节点。  您可以查看 SWRA625 和 Z-Stack 用户指南

    3) 3)您可以将 ZNP 作为一个多角色示例、但它不 包括 ZCL 应用、因此需要进一步的修改。  您还需要将器件重置为新出厂设置(包括删除以前的 Zigbee 网络信息和 器件的软重置)以在加入网络之前切换角色  、因为其他 Zigbee 路由器件不会期望节点在运行时完全更改角色。

    4)估算:默认 nV 设置下最多可以达到80、但通过重大修改最多可以达到200。  请参阅 SWRA650 和 Z-Stack 用户指南

    此致、
    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我记得您已经回答了我有关低于1GHz 无线电的一些问题、再次感谢您的回答。

    您是否对 R23的 Zigbee 支持发布日期有任何粗略估算? 2024年的某个时候? 在 Suzi 上有 Zigbee 真是太棒了。 它是否支持50kbps? 我们不需要太多带宽、但会喜欢在相同范围内增大覆盖范围或降低功耗。

    20 dBm 在数学上相当于0.1W、但我不明白这与您的 SimpleLink 器件有何关联。  [/报价]

    我刚刚试图确认如果我们将传输功率设置为20dBm、我们仍然可以通过 FCC 认证测试。 我假设是这样、 因为20dBm 是可用的选项。 但我们无法在没有跳频的情况下将 TX 功率设置为14dBm。 因此有一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议您考虑 DSR zboss 解决方案、它包括 Zigbee R23支持以及 SimpleLink CC13X2器件的低于1GHz 运行。  根据 Zigbee 规范、SUZI 运行支持100和500kbps 2-GFSK PHY。  您可以联系 CSA 以获取 Zigbee PRO R23规范、并将其与 FCC 要求进行比较。  以下是 DSSS 和 GFSK 的说明

    此致、
    瑞安