This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P ZigBee 器件 RSSI 获取?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1305543/cc2652p-cc2652p-zigbee-device-rssi-get

器件型号:CC2652P
我使用 MT AF_INTING_MSG  转换 MSG 中的 LinkQuality 值、以获得与设备相对应的 RSSI 值。
我想知道来自某个设备的消息在到达 ZNP 之前是否经过多跳、以及此 LinkQuality 是否仅计算最后一跳的 LQI 或将其累加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linkquality 仅计算最后一跳的 LQI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否有任何方法可以直接获取设备的 RSSI 并忽略跳数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设备支持诊断群集、则可以从设备读取 LQI/RSSI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以理解你所说的。 实现该集群之后、我将使用 ZNP 来读取器件上的 LastMessage RSSI 属性、这是从 ZNP 到该器件的 RSSI、无论两者之间有多少跃点都是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。