This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:天线设计方向图

Guru**** 2962970 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1305735/cc2530-cc2592em-rd-antenna-design-pattern

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592、 CC2530

大家好我正在寻找 下面的 ZigBee 模块的天线设计模式"CC2592 , CC2530 ",也 分享与之相关的设计文件.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendar:

    该天线是一种2.4GHz 倒置 F 型天线、可在以下位置找到: www.ti.com/.../swru120d.pdf

    以下是该设计的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bun Kuch  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当前模块 CC2530、CC2592采用 VQFN 封装。除该模块之外是否有任何其他更小封装、也有任何其他具有相同规格但封装更小封装的模块。请建议是否有任何  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Narender:

    我们没有 IC 能够以小于7x7mm 的封装尺寸提供20dBm 的输出、此器件就是这种器件、遗憾的是、使用范围扩展器仅限于 CC25XX 器件。

    此致、

    Bun