This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:[3.10.5.53]SDK

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1309079/launchxl-cc26x2r1-3-10-5-53-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

我想知道CC26X2R1中的[3.10.5.53]版本SDK中[#define GPIO_CFG_IN_INT_RISING   (((uint32_t) 2)  << GPIO_CFG_INT_LSB)/*!<@上升沿上的隐藏器中断*/] 在上升沿中断中,会自启动中断吗?

我想知道 CC26X2R1 SDK 版本[3.10.5.53] GPIO_CFG_IN_INT_RISING (((uint32_t) 2)<< GPIO_CFG_INT_LSB)/*中的[#define]! <@上升沿的隐藏器中断*/]它会在上升沿中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    GPIO_CFG_IN_INT_RISING 的目的是在相关引脚的上升沿创建 GPIO 中断。  这还取决于其他 GPIO 配置和 TI 驱动程序初始化本身。  有关 更多信息、请参阅文档、如果可能、请考虑升级 SDK 以获得更新的功能和修复的错误。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您回答我的问题。

    此致

    肖恩