This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:SDK 7.10.02.23已修复启用 APS-ack 的 ZigBee 发送可能丢失数据确认事件的问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1309210/cc2652r-has-sdk-7-10-02-23-fixed-the-issue-that-aps-ack-enabled-zigbee-sending-might-lost-data-confirm-event

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

 在更早的 SDK 中、如果 启用 APS-ACK 的 ZigBee 发送有点愚蠢、则可能不会触发数据确认事件。 解决此问题的方法是修改"nl_mede_cb.c"中的函数"NLDE_DataIndation"。

在  SDK 7.10.02.23中、此问题是否在库中得到修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    这里是 您引用的前一个 E2E 主题。  您查询的错误尚未在用于 Z-Stack 的 SDK v7.10.XX 中得到解决。  由于 SDK v8.10未确定其优先级、因此建议您继续使用前面提到的解决方法。

    此致、
    瑞安