This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:如何捕获端点上的报告时间配置?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1310303/cc2652rb-how-can-i-capture-reporting-time-configurations-on-an-endpoint

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

你好。 我正在开发一个包含可报告变量的端点、其值从外部传感器的 ADC 测量值获得。 由于这些测量电路相当耗电量、因此我希望在尽可能接近最大报告时间的情况下执行这些电路、同时仍允许用户选择他们希望的任何报告间隔。  

传感器测量是在单独的 RTOS 任务上执行的、我希望根据用户的需要在不同的间隔内将其置于睡眠状态。

如何捕获协调器发出的报告时间配置命令并提取配置时间以将其用于睡眠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、V:

    请参阅 温度传感器示例。 在 zcl_sampletemperaturesensor.c  Sensor_Process 中、您可以发现如何在 zclSampleTemperaturesensor.c 内部接收 ZCL_CMD_CONFIG_REPORT 消息、此时可以采取进一步的操作。  另请注意 、Zigbee 节点可配置为自动报告属性、而不受应用层的任何干扰。 可以确定最小/最大报告间隔。  另请参见 《Z-Stack 用户指南》和 Zstackapi_BdbRepChangedAttrValueReq ()的"属性报告功能"部分。

    此致、
    瑞安