This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:具有额外 OpenThread 选项的 RCP 构建

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1312162/cc2652p-rcp-build-with-additional-openthread-options

器件型号:CC2652P

您好、使用 SDK 中的 RCP 示例可以将其他构建选项传递到 OpenThread 吗?

我想尝试在启用 MultiPan 的情况下构建 RCP (在第三方源中使用更新的 openthread 拉取。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byron:

    如果支持此功能、则需要在  导入 RCP 项目时将本地链接 libopenththread_nradio_cc13x2_26x2_ticlang 项目的 src cor100中设置 OT_MULTIPAN_RCP=ON。  OpenThread 定义的另一个位置是/libopenthread_nradio_cc13x2_26x2_ticlang/config/openthread-config-cc13x2_26x2-rcp.h 文件。  出于您的目的、可能首选使用 ot-ti GitHub 库 、该库从 openthread 分支中拉取其 OpenThread 库。  但是、请注意、TI 的 OpenThread 解决方案并未正式支持 OT_MULTIPAN_RCP/OPENTHREAD_CONFIG_MULTIPLE_INSTAN_ENABLE 操作。   我 只知道 SimpleLink 器件上启用了 OPENTHREAD_CONFIG_MULTIPLE_INSTANCE_ENABLE 的一个实例、但没有更多详细信息。

    此致、
    瑞安