This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:Matter 示例可在 Ubuntu 22.04上生成

Guru**** 2894030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1312435/cc2652p7-matter-sample-can-t-be-built-on-ubuntu-22-04

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我有此  重要课程"设备创建—CC13XX CC26XX SimpleLink Academy "的流程、并且已在 Ubuntu 上安装了开发条件。

但当执行"gn gen out/debug --args="ti_sysconfig _root="\"$home/ti/sSysConfig _1.15.0\""时、ubuntu 会报告"erro"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aries:

    我没有观察到类似的行为。  请参阅 Matter 构建指南示例 README 、以确认已安装所有正确的依赖项。  鉴于 src 该错误中提及的//thire_party/connectedhomeip/connectedhomeip/connectedhomeapj/chip_data_model.gni 及其他文件均为 Matter 社区所有,请考虑 同时向 connectedhomeip 社区提交问题。

    此致、
    瑞安