This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:推出 Z-Stack Mesh 1.0.0网络。 协调器不会启动。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1310729/cc2530-launch-of-z-stack-mesh-1-0-0-network-the-coordinator-does-not-start

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2592、、 Z-stack

我有 EBYTE E18MS1PA1 (CC2530 + CC2592)模块。
我想构建一个网状网络、其中将有一个用于数据收集的主器件(协调器)和许多具有路由和网络恢复功能的器件(路由器)。

根据协调器的请求、路由器将数据传输给协调器(最多80字节)。
我想使用 Z-Stack 网状1.0.0 响应。 I 使用 用于8051 v10.10.1的 IAR 嵌入式工作平台 。
我改编了示例 通用应用 按照 E18模块的说明运行 Project 0。
工程在没有错误或警告的情况下编译。
但协调器只发出一个'Beakon'请求。
我在调试器中查看-它保持在"DEV_COORD_STARTing"状态(不会更改为"DEV_ZB_COORD"状态)。
路由器还发出一个 Beakon 请求并保持在"DEV_NWK_DISK"状态。  已在不同的无线电通道(-DDEFAULT_CHANLIST)上检查。

ZDO_StartDevice()函数运行 ret = NLME_NetworkFormationRequest ()函数。 返回 ret = ZSuccessess。 并且不会 调用 ZDApd.s 中的 ZDO_NetworkFormationConfirmCB()函数。

1.问题可能是什么?
2.切换到 Z-STACK-3.0.2版本也许会更好(在本例中)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2530是一款过时的 Zigbee SoC。 我建议您在新的 Zigbee 设计中使用 CC26x2R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 但我已经有很多 E18模块、我想使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerii、

    1. Z-Stack Mesh 1.0.0软件解决方案是使用 IAR EW8051 v8.30.3构建和测试的、因此不同的编译器可能会导致运行时问题。  GenericApp 示例也适用于 TI 开发套件、因此不同的硬件可能会导致意外行为。  在对应用程序映像进行编程之前、请确保擦除所有器件存储器。

    2. Z-Stack 3.0.2是推荐用于在 CC253X 器件上评估 Zigbee 的软件解决方案。  在使用这些示例时、值得确定您是否取得了更大的成功。  请注意、 版本说明中记录了对 IAR EW8051 10.20.1的支持。  请参阅文档文件夹的示例应用用户指南并按照所有说明操作以获得最佳结果。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题解决了。
    分配引脚 P2_0时、代码中存在错误。
    要在我必须写入的代码中禁用引脚 P2_0上的中断:
    IEN2 &=~(BV (1))-禁用端口2中断。
    相反,它是:
    IEN2 &=~(BV (0))- RF 中断的常规禁用。

    顺便说一下、项目(Z-Stack Mesh 1.0.0)在 IAR EW8051 v10.30.1中编译和工作。

    感谢大家...