This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:终端器件容量错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1312926/cc2652p-end-device-capacity-bug

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

您好!

通过访问此线程 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/867620/cc2530-router-end-device-capacity-false/3209821#3209821 ,我想知道在协调器 CC26562上运行的 Z-stack 的3.x.0版本中是否解决了该错误。

如果错误还没有得到修复、是否有办法从协调器的存储器中删除未使用的器件(例如通过 API)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giacomo、

    将以前加入的设备保留在信任中心的链接密钥表中并不是一个错误、因为此功能使无响应或不存在的设备能够轻松地重新加入网络。  如果您需要清除 ZCD_NV_EX_TCLK_table、则可使用 osal_NV_delete_ex API 执行此操作。  请注意、子端设备会通过子老化行为自动从父设备的关联表中删除、但也可以通过使用 AssocRemove 完成。

    此致、
    瑞安