This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:无需通信过程即可配置器件

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1316108/cc2652r-configure-a-device-without-the-commissiong-process

器件型号:CC2652R

您好!

请您澄清一下

1.是否可以通过直接将设置写入 NV (可能预保存 NWK 信息或通过 UART/Bluetooth 接收)来委托路由器并完全跳过调试过程?

2.如果可能的话,有什么缺点呢?

我们将配对200台设备、需要花费太多时间才能跳过这些步骤

谢谢

阿克希莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    您可能需要一些类似于 ZC 克隆应用程序报告的解决方案 、以便通过 UART 预先建立关键 NV 区域。  问题是您必须为 每台路由器创建 NV 设置以及 ZC NV 中的相应信息( bdbTrustCenterRequireKeyExchange 和 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 false 可以避免链接密钥)。  此 操作 尚未经过 TI 测试或验证、因此您个人需要进一步调查此功能。  如果操作正确、并且假定静默 ZR 在没有任何现有的 ZED 子连接的情况下重新连接、则设备应能够使用预先确定的网络密钥通过相同的 PanID/信道进行通信。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。  

    我们将尝试这一点。

    阿克希莱什